This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:并联使用 2 个充电器

Guru**** 2811055 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756E, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525521/bq25756-using-2-charger-in-parallel

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他部件:TCA9543A

工具/软件:

你好

有人在此论坛上告诉我、您可以将其中 2 款 BQ25756 电池充电器轻松并联连接到散热片、从而将充电电流/负载分配给两个芯片。

但现在我想等一分钟... 该 IC 只是控制降压/升压转换器来为电池充电。 但我现在知道、不建议在输出端将 2 个不同的降压/升压转换器连接在一起? 电压差异等导致的损耗  

那么、将输出端的 2 块电池充电器板连接在一起并将它们连接到电池组来为其充电、这真的是一个好主意吗?  

感谢您的回答:)  

Silvan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    两个 BQ25756 IC 可以并行运行、彼此之间无需通信。 在快速充电期间、BQ25756 充当电流源、并且电流源将并联在一起。 一个 BQ25756 应设置为比另一个 IC 更低的端接电压。 这将让两个 BQ25756 IC 能够完全终止对电池充电。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的信息。

    但为什么我们遇到“正常“降压/升压转换器的问题呢? 我是否阅读过不应在输出端将 2 个降压/升压转换器连接在一起的所有内容?

    是否有方法可以更改芯片的 I2C 地址、以便我可以在同一总线上与两者进行通信? 还是需要多路复用器?

    谢谢

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    普通的降压/升压转换器通常仅调节到电压。 BQ25756 是一款电池充电器、在大多数情况下可调节电流。 这种电流调节意味着充电器是可并联运行的电流源。 当我们有意将其中一个 BQ25756 的端接电压设置为低于另一个 BQ25756 的端接电压时、它将首先达到 CV 充电模式。 低端终端 IC 将调节电压、而另一个 IC 调节电流。 较低的终止 IC 电流将降低、直至达到终止、然后它将停止开关并关断。 这允许另一个 IC 将电压升高至其终止电压、直到其电流降低且充电终止。

    无法更改芯片的 I2C 地址。 BQ25756E 具有不同的 I2C 地址、但它是一款电压较低的器件。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我可以使用 TI 的 TCA9543A 来部署单独的总线吗? 那么我可以分别与每个 BQ25756 通信吗?  

    我的主设备是 OpenCR1.0 ,我想在它上安装 Arduino 软件,并通过 Arduino 库控制 I2C 总线。

    谢谢

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不是 TCA9543A 的专家、但从阅读数据表来看、该器件似乎能够单独与每个 BQ25756 进行通信。

    此致、
    Michael