This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003A

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525768/uln2003a-uln2003a

器件型号:ULN2003A

工具/软件:

我使用它来驱动步进电机、并在输出端产生突然压降。 具有恒定的 12V 电源并从 MCU 获取正确的信号。

我想了解背后的原因

连接波形以便更好地理解。 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    这些波形中是否包含使能信号? 如果没有、您能否使用包含的使能信号之一获取波形?

    谢谢、

    Patrick