This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:电池电压监测器建议 VBMON_TH=000?

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525356/bq25121a-battery-voltage-monitor-advise-vbmon_th-000

器件型号:BQ25121A

工具/软件:

BQ25121A 在基于寄存器电压的电池监控器寄存器中读取 VBMON_TH 为 000。 在 DS 表 9-23 中、VBMON_TH=000 不存在。

  1. 在特定情况下、主机是否可以将其读取为 VBMON_TH=000?
  2. 如果锂离子(1 节)电池电压降至 3.0V 或更低(低于 60%的有效监护仪...) VBMON_TH=000 的值是否可以?

谢谢您、

Nitsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在特定情况下主机是否可以将其读取为 VBMON_TH=000?

    VBMON_TH = 000 表示 VBMON 尚未启动、或 VBAT 低于 VREG 下限的 60%。

    如果锂离子(1 节电池)电池电压降至 3.0V 或更低(低于 60%的有效显示器...) VBMON_TH=000 的值是否可以?

    它将处于 VREG 的 60%(+/–1.5%)。 因此、例如 VREG 为 4.2V 时、VBMON_TH = 000 将接近 2.52V 或更低。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    因此、我的理解是、对于 带 PCM 的锂离子电池的实际工作案例、 当达到 3.0V 放电电压时、PCM 将断开电池与负载的连接。 我的理解是、对于这种断开连接、VREG 无法达到 60%(~2.52V)、因此读取 VBMON_TH =000 实际上是电池断开的结果。

    我的回答正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitsan、

    如果您的 PCM 不允许放电至 3V 以下、则 VBMON_TH=000 很可能是断开连接的结果。 应确认 BAT 引脚电压低于 2.52V (VREG = 4.2V)、在您的情况下这种情况 只应在电池断开时发生。

    此致、

    Juan Ospina.