This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:我们是否有第二个保护器件、其 OVP 设置为 4.55V、OVP 延迟设置为 4-9s 之间?

Guru**** 2642305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523745/bq2980-do-we-have-2nd-protector-device-which-ovp-is-4-55v-and-ovp-delay-between-4-9s

器件型号:BQ2980

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 (CosMX) 正在寻找第二个保护器件、其中 OVP 为 4.55V、OVP 延迟为 4-9s。 我们有合适的器件吗?

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    我们拥有可满足您 OVP 要求的保护器、不过、我认为我们提供的 OVP 最长延迟可达 6.5s。 这就足够了吗?

    另外、我注意到器件中列出了 BQ2980。 您是否只查看满足该要求的 1S 保护器?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    是的、客户需要 1 节电阻器、具有 4.55V OVP 和 4-9s 延迟时间。 我们有合适的器件吗? 还请告诉我们可以满足要求的 2S 抗议者器件。 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    对于 1S 保护器、我们具有:

    • BQ297xy系列 (OVP 的最大延迟为 4.5s)
    • BQ298xx 系列 (OVP 的最大延迟为 4.5s)
    • BQ2946xx 系列 (OVP 的最大延迟为 6.5s)

    我会仔细检查具体情况、以确保它们是您所需的。

    对于我们的所有 2S 保护器、它们都应满足 OVP 要求、并且大多数保护器都具有 6.5s 的最大延迟选项。 我建议访问 TI 的 电池保护器 页面、缩小一个更适合您需要的电池保护器的范围。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    GPIO 7xx、BQ298xx、BQ2946xx 的完整器件型号是什么。 我找不到能够满足 4.5s/6.5s 延迟时间的合适完整器件型号。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    BQ297xy 等是一个占位符行、用于显示 TI 可以编程的可用设置。 它还不是实际的可订购器件。 申请具有所需要求的新版本需要一个重要的业务案例来保证开发。 这是他们感兴趣的吗?

    此致、
    Alexis