This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:原理图审阅

Guru**** 2374590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525268/tps2052b-schematics-review

部件号:TPS2052B

工具/软件:

尊敬的团队:

我随附了使用 TPS2052BDGNR 的电源逻辑 pdf、您能验证这一点吗?

e2e.ti.com/.../Ti-Logic-IC-PRJCL_2D00_02.pdf

谢谢、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Irfan、

    1. 请注意、此电源开关适用于 USB 应用、而不是 HDMI。  
    2. 请注意、该器件的 EN 引脚为高电平有效。
    3. 确保在输入和输出端尽可能靠近器件放置足够的电容、以进行本地噪声去耦、并防止潜在的电压下冲和过冲。

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    我知道开关应用是针对 USB 的、但我正在使用它来供电、所以我可以使用它还是会有任何问题。
    我知道 EN 引脚为高电平有效
    我们将把电容靠近 IC 放置

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    对于 OC#引脚、我应该 将其悬空或提供一些上拉电阻。 请同时回答这个问题。

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Irfan、

    我看到我们上个月 在这里进行了类似的讨论
    如前所述、 虽然 TPS2052B 能够处理 500mA、但它是 USB 应用的电源开关、因此我们无法保证它能够满足 所有 HDMI 标准。

    如果 未使用 OC 引脚、建议简单地将该引脚接地。

    谢谢、此致、

    Seong