This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870-Q1:过流保护

Guru**** 2812385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62816-Q1, TPS62870-Q1, TPS62870, TPS62871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516699/tps62870-q1-over-current-protection

器件型号:TPS62870-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62816-Q1TPS62870、TPS62871

工具/软件:

您好的团队、

我的客户比较了 TPS62816-Q1 和 TPS62870-Q1。

TPS62870-Q1 具有高侧电流监控功能、TPS62816-Q1 具有高侧和低侧监控功能?

TPS62870 具有短路保护功能?

此致、

Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shoo-san、

    TPS62870-Q1 和 TPS62816-Q1 都具有高侧和低侧电流检测电路。 请参阅下图、了解低侧 FET 负电流限制规格。  

    TPS62870-Q1:

    TPS62816-Q1:

    另一方面、TPS62870-Q1 具有两个过流(和/或短路)保护选项。 默认设置为逐周期限制、如秒所述 8.3.13.1。

    另一个选项是断续模式、 在 CONTROL1 寄存器中设置 HICCUPEN = 1 位即可启用该模式。 操作模式在秒中进行了说明 8.3.13.2.

    我希望我能回答你的问题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

    很抱歉再次检查。 每个模式(周期限制和断续模式)都具有短路保护功能?

    此致、

    Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    是的、逐周期电流限制和断续模式都可以保护转换器免受短路事件的影响。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

    我的客户希望了解逐周期电流限制的详细信息。 我们是否有任何包含详细信息的应用手册或材料?

    此致、

    Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shoo,

    请参阅以下应用手册的第 1 页、其中介绍了峰值电流限制电路运行概述。

    https://www.ti.com/lit/ta http/sszt694/sszt694.pdf?ts = 1749122401357&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我希望这可以解决客户的问题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

    我的客户希望使用非 I2C 器件。  则默认设置为电流限制模式。 处于电流限制模式的设备保持电源最大电流。 他们担心的是、的器件 TPS62871 电源可能会因持续 12A 电流而损坏。 他们希望在过流情况下禁用器件。 但由于 PG 不会变为低电平、因此似乎无法了解过流情况。 我们有任何解决方案吗?

    此致、

    Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    如前所述、由于输出电压往往降至低于输出调节、PG 引脚在过流/短路条件下变为低电平。 如果器件进入热关断状态、PG 引脚也将变为低电平、如数据表中所示(请参阅图 下面)。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    只是一个温柔的提醒。 您还有其他疑问吗? 如果没有、请立即关闭该主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel