This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:使用太阳能电池板充电时的 VSYS 输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525920/bq25798-vsys-output-when-charging-with-solar-panel

器件型号:BQ25798

工具/软件:

您好:

在我们的项目中 、我们使用 BQ25798 来为 1s5p 3.6V 锂离子电池充电。

在我们的应用中、我们的器件将以特定的时间间隔唤醒、在此期间消耗大电流。

在此过程中、器件将连接到太阳能电池板并通过太阳能电池板进行充电。

但是、由于我们通过 VSYS 线路为整个系统供电、并且当太阳能电池板连接到 VBUS 侧时、太阳能电池板可能无法通过 VBUS 充分满足器件唤醒期间的高电流需求。

使用太阳能电池板充电时、是否可以通过锂离子电池为 VSYS 供电? 还是有适合我们的应用的解决方案?

此外、当 禁用 CE(充电使能)引脚(拉至高电平)时、IC 是否会通过电池为 VSYS 供电?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    如果输入源无法为 SYS 负载供电、充电器会自动导通 BAT 和 SYS 引脚之间的 BATFET、以便电池在 SYS 上为负载补电。  这意味着 V (SYS)=V (BAT)。  CE 引脚仅禁用从 SYS 到 BAT 的充电电流。  ILIM_HIZ =GND 禁用转换器。

    请注意以下几点:

    1.如果 V (BAT) 降至 MINSYS 电压以下、MPPT 功能会自动禁用。   

    2.请查看 https://www.ti.com/lit/pdf/sluab26 上的应用手册

    此致、

    Jeff