This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:需要断电才能重新启动的不明关断。

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522041/ucc256302-unexplained-shutdowns-requiring-a-power-cut-to-restart

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件:UCC256402

工具/软件:

您好、我们有一款配备了 UCC256402 的故障产品。 如果电路板出现故障、从 72V 提供 12V 电压的电路板会在 30 分钟到 72 小时内意外停止工作。 根据 Excel 计算表、正确选择了 UCC 周围的分量。 除了此工作表确定的元件值之外、还测试了许多其他元件值、但没有防止发生故障。 我们能够捕捉到故障发生的确切时刻。 在故障期间、电路板具有固定负载(使用电阻负载进行测试)。 MOS 控制信号似乎毫无理由地停止发送。 实际上、我们观察到 ISNS 引脚上的电流反转、但 MOS 控制没有变化、几毫秒后、两个控制信号都会降至 0V。 为了使电路板再次工作、需要将其断电、然后重新上电。 您是否有任何可以解释此失败的因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能给我们分享一下故障波形吗? 如果可能、IC 的 HO、LO 信号、上部 FET 和下部 FET 的栅源电压、故障时刻的谐振电流波形、故障时刻的 ISNS 引脚电压?

    另外、请确认您使用的是哪种 IC? UCC256302 或 UCC256402?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 UCC256302、原谅我的打字错误。  我们有以下捕获、按照通道顺序显示 HO、LO、HS、ISNS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请使用 UCC256402 解决该问题。

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们已经生产了大量产品、因此在我们的所有产品中更换此组件就需要付出一定的成本。 我们注意到、用新的 UCC256302 替换组件可以解决该故障。 这可能是一个可行的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如需更多支持、请联系当地的 FAE。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的留言。 您能否向我提供当地 FAE 的联系方式? 由于我目前在法国、任何具体的说明或联系方式都将非常感谢。

    此致、

    Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否告诉我您的公司详细信息、以查找合适的 FAE?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    我在法国一家大型公司 SNCF 集团工作。

    如果您需要更具体的信息、请告诉我。

    此致、
    Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能告诉我您在法国国营铁路公司工作的具体部门吗?  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在法国国营铁路公司 Voyageurs 的 Engineering West 部门的 CIO 群集中工作。

    此致、
    Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre:

    看起来我们目前没有为 SNCF 分配任何 FAE。 您已经生产了多少件商品? 如果您能分享您的原理图、我们可能会找到一个简单的修复方法。 另一种选择是我们提供了较新的 UCC256402、它对嘈杂的布局不太敏感、并且不太可能出现该问题。 这是引脚对引脚的插入、但根据本 应用手册、需要更改一些电阻器。