This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:LM5155-Q1、UVLO/SYNC/EN 引脚

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525745/lm5155-q1-lm5155-q1-uvlo-sync-en-pin

器件型号:LM5155-Q1

工具/软件:

您好、

我 想将此 LM5155-Q1 IC 用作预升压解决方案、但我能够了解引脚 UVLO/SYNC/EN 的功能。

在我的应用中、我希望  同时使用 SYNC、EN 和 UVLO 功能。

我是否可以  仅通过单引脚 UVLO/SYNC/EN 使用所有功能、如果我们可以如何使用??

谢谢

Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:  

    感谢您的联系。  

    您是否查看了第 9.3.5 章中的数据表?  

    如果有任何不清楚的地方、请随时提问。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我做了检查、但我混淆了 UVLO 和 EN 功能。

    这两项是否相同、如果相同 、我们可以使用此引脚作为 IC 的 EN 来导通 IC?

    如果不相同、则如何导通 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    当 EN 引脚上的电压高于 Vuvlo 上升阈值时、中的 IC 将启用。  

    UVLO 功能意味着当您在此引脚上使用电阻分压器时、可以具有不同的导通和关断电压(迟滞为 0.05V)

    这是一个区别。  

    要打开 IC、请将 EN 引脚上的电压调至 1.5V 以上。  

    若要实现包括 UVLO 和 SYNC 在内的所有功能、请参阅数据表:

    此致

    Moritz