This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:软启动时间

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525631/ucc28c44-soft-start-time

器件型号:UCC28C44

工具/软件:

您好、TI

如果使用图 25 中的电路、如何确定软启动时间?

请告诉我根据 RSS 和 CSS 计算软启动时间的公式。

(软启动时间=输出开始~软启动结束)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    估计;  

    TSS:软启动时间

    deltaV = 4.5V –1V = 3.5V

    ISS =(VREF-0.7V)/RSS

    tss = css x deltaV/iss