This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:AFE 报告异常的电芯 1 电压—放电期间较低、充电期间较高

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518609/bq76952-afe-reports-anomalous-cell-1-voltage-lower-during-discharge-higher-during-charge

器件型号:BQ76952

工具/软件:

我正在使用 BQ76952 电池监测器 AFE 16 节串联离子电池组的 SOC 估算方法。 测试过程中、注意到了 报告的电 1 电压始终偏离平均电芯电压 偏差 取决于电池组是充电还是放电

️  问题:

  • 放电期间: 报告 Cell 1 电压 降低 超出预期。

  • 充电期间: 报告 Cell 1 电压 大约 50% 超出预期。

  • 影响 可重复使用 发生电芯 1 上

  • 此延迟在中成为最明显的 SOC 估算测试 其中准确的电池电压至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michelle:

    几个问题:

    1. 只有在充电或放电时才会发生这种情况? 当电池组空闲时、是否准确报告了电芯 1 电压?
    2. 您使用的是实际电池还是仿真器?
    3. 您是否有网带连接组件或 0E 将 AFE 的 BAT-短接至 VSS? 请参阅 BQ6952EVM 原理 图中的 NT1 图 5-9。

    此致、
    Abhijith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    感谢您的答复。

    1.是的,只有在充电放电时才会发生这种情况。 当电池组空闲时、电芯 1 会准确报告电压。 在对电压充电时、电压高出精确电压约 23mV、而对电芯 1 的电压进行放电时、如果放电电流为 8A、则电芯 1 的电压低于实际电压 33mV

    2.是的,我使用的是实际电池组

    3.是的、我使用 0E 电阻将 BAT-短接至 VSS。 我还有一个齐纳二极管和一个肖特基二极管连接在 C0 和接地端之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith V Narayan

    您能否提供一些见解、了解为什么 CELL1 在充电时读取的电压较高、而在放电时读取的电压较低。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michelle、

    我需要查看原理图来提出任何进一步建议。 请注意、我不是 TI 员工。 如果您想让我看一下、请私下分享原理图。

    如果没有、我认为您应该留出时间让此处的 TI 专家对此问题进行评论。 同时、您也可以联系当地的 TI FAE 团队、以便他们可以在内部上报此问题。

    此致、
    Abhijith