This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:当 EN 引脚被拉低时的输出放电。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525451/tps1641-output-discharge-when-en-pin-is-pulled-low

器件型号:TPS1641

工具/软件:

当使用 TPS16416 并将其 EN/SHD#引脚驱动为低电平时、输出是否会在没有外部负载的情况下放电?

虽然数据表提供了过流和过压事件期间输出行为的相关信息、但我找不到 EN 引脚驱动为低电平时输出行为的相关信息。

使用 PSpice 仿真模块显示、输出将在大约 7mSec 的情况下在 28V(连接了 PICS)内放电、没有任何外部负载。

但我想确认这确实是输出行为。  

请提供建议。

此致、

或 Binyamin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binyamin、

    输出放电取决于 COUT 和 ROUT。  

    TPS1641 没有快速输出放电。  

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amrit、

    感谢您的快速重播。  

    那么、当 EN 被下拉时、TPS1641 将充当开路?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

    当 EN 为低电平时、内部 FET 将断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Armit、

    这回答了我的问题。  

    我建议检查仿真模型 、因为当 EN 为低电平时、它会在内部对输出放电。

    Thnaks、