This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62120:TPS62120 降压转换器的替代产品

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525852/tps62120-alternative-for-tps62120-buck-converter

器件型号:TPS62120

工具/软件:

您好、

我目前在工程中使用的是 TPS62120 降压转换器。 转换器的输出设置为 3.3V。 根据数据表、TPS62120 的工作温度范围为–40°C 至 85°C。 但是、我需要在高于 105°C 的环境温度下运行系统、因此我正在寻找替代 IC 来替代 TPS62120。

备选方案的要求:

  1. 相同的封装和引脚排列
  2. 相同的输入电压范围
  3. 相同的输出电压范围
  4. 相同的内部基准电压((Vref = 0.8V,用于反馈计算)
  5. 相同的 UVLO 阈值

关键问题是、我不想更换用于设置 UVLO 阈值和输出电压的外部元件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepesh:

    我们没有您要查找的型号。  

    此致、

    Gautam