This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5812:针对单个 LED 的独立动画启动和停止

Guru**** 2395185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525674/lp5812-independent-animation-start-and-stop-for-individual-leds

器件型号:LP5812

工具/软件:

我将评估 LP5812、用于具有四个按钮以及 RGB 环形 LED 的器件。 是否可以单独触发动画、或者是否都需要同步? 例如、如果我想让按钮在按下时变淡或产生脉冲、而不会影响其他按钮 LED 的状态。

如果我理解正确,这可能是不可能的,但我仍然熟悉芯片。 对引擎模式或设置的任何更改似乎只会在 UPDATE 命令期间应用、这将停止所有 LED 的动画。 暂停动画是否允许在不重新启动动画的情况下重新配置?

如果 LP5812 无法执行此操作、是否可以推荐另一个芯片? 很遗憾、我的 RGB 是作为共阴极连接的、这可能会限制选项。 最终、如果绝对有必要、我想我可以通过简化影响并可能让 MCU 做更多工作来实现这一点、但希望找到更优雅的解决方案。

感谢您的帮助、

Phillip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    实际上,有方法来实现你的功能。

    请发送电子邮件至 felix-wang@ti.com、 我将提供您的程序和示例代码。

    此致、

    Felix