This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5866:如何设置 16 位 PWM 或 8 位

Guru**** 2629015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525738/lp5866-how-to-set-16-bits-pwm-or-8-bits

器件型号:LP5866

工具/软件:

尊敬的团队:

我可以看到、我们可以通过为每个点设置 PWM_BRI*寄存器来更改 PWM 占空比。

是否有任何程序可以设置 8 位或 16 位? 还是只设置 PWM_BRI*?

例如、要将 L0-CS0 设置为 8 位 PWM、我们只需要设置 pwm_bri0。 对于 16 位、我们可以在无需其他寄存器更改的情况下使用 pwm_bri0 和 bri1。

此致、

山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kotaro:

    可以、通过设置 DATA_ref_MODE 寄存器来选择 8 位或 16 位模式。 还随附了模式定义以供您参考。

    如果您需要更详细的程序、我建议您致电。

    此致、

    Felix