This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:使用全桥而不是中心抽头进行次级侧同步整流

Guru**** 2396575 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526967/ucc28951-secondary-side-synchronous-rectification-using-full-bridge-instead-of-center-tap

器件型号:UCC28951

工具/软件:

您好、

我计划构建一个具有高电压输出(200VDC 至 270VDC 输出)的开关转换器。  由于次级绕组“未使用“侧的高压反射、我将尽量避免使用中心抽头的变压器。 我的想法是使用 UCC28951 的 OUTE 和 OUTF 输出来驱动次级全桥的栅极。 我将对角线开启 MOSFET、并使用小型 DC/DC 转换器和隔离式栅极驱动器为上部开关供电。

我担心的是、在这个论坛上、我发现有几个帖子说 不应该这样做。 所述的问题是在续流期间、OUTE 和 OUTF 同时处于高电平。   虽然我对控制器开关算法并不完全熟悉、但我不完全明白为什么这会成为全桥而不是中心抽头解决方案的问题。

我在 Toshiba 找到这个演示板: 1kW 全桥 DC-DC 转换器| Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation | Asia-English

这个演示板 似乎正在做我计划做的事情。 它在次级侧使用四个 MOSFET 并通过 OUTE 和 OUTF 驱动它们。

这应该会起作用、对吧? 我缺少什么吗? 感谢您的任何评论。 谢谢。

此致、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    鉴于这些帖子、我们让客户使用 out E 和 out F 来驱动半桥驱动器、以驱动次级侧的 H 桥。   当时人们认为所有 H 桥 FET 同时导通会使变压器短路。  但是没有发生这种情况、因为在续流期间、初级侧的 HBridge FET 已经在续流期间将变压器短路。

     

    此致、