This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:关于 MODE 引脚

Guru**** 2513295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524965/tps2663-about-mode-pin

器件型号:TPS2663

工具/软件:

您好、

我对 TPS26631 的保护功能有疑问。

1.了解以下保护功能的闭锁/自动重试可以通过 MODE 引脚进行切换是否正确?

Δ V OVP・

・μ A 有源电流限制、具有 2 × IOL 脉冲电流支持  

・Ω 短路保护

・通过输出短路启动

・热关断

2.如果设置为自动重试,您能告诉我每个保护功能的吨吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishie、

    欢迎来到 E2E。

    可以、模式引脚可设置为不同的功能。

    2. 在自动重试开启的情况下、TON 时间更短。 在此期间、不会跟随 DVDT 启动。 但是,我不确定 Ton 时间。 我会检查并告诉您

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit-San:

    感谢您的支持。

    2. 感谢您的检查。 如果您发现、请告诉我。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    忙于一些工作。 我将在下周初发送时间。