This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:更改反馈电阻器以动态更改输出电压

Guru**** 2797355 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526789/tps62a01-changing-feedback-resistors-to-change-output-voltage-on-the-fly

器件型号:TPS62A01

工具/软件:

我们可以动态更改反馈电阻器以动态更改输出电压吗? 还是需要在 R_feedback 更改之间禁用该器件?  

理想情况下、我们可以在该电源轨中选择 1.2V、1.8V、2.2V。 无需动态更改。 我们可以在两次更改之间关闭电源轨。  

开关稳压器总是被问到的问题;)  

谢谢!

-卡梅伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢使用 E2E。

    可以动态更改反馈电阻以调整输出电压。 在更改之前无需禁用 TPS62A01。

    如果您更喜欢对输出电压进行数字控制 、则 TPS62860 允许通过 I2C 接口和 VSEL 引脚更改输出电压。

    此致、

    Andreas。