This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74910-Q1:负载测试期间在 LM74910-Q1 电路中观察到的输出电压变化

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526680/lm74910-q1-output-voltage-variation-observed-in-lm74910-q1-circuit-during-load-testing

器件型号:LM74910-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用的是 LM74910QRGERQ1 来提供输入保护。 设计中使用的外部 MOSFET 是 BUK7Y3R1-80M

我们的设计满足以下要求:

  • 输入电压:  12V 直流 车辆系统 (10.5V - 16V)

  • 负载电流: 20A  


但是、在电阻负载测试期间、我们观察到了 输出电压因负载电流而异 。 我们的应用需要更稳定的输出、因此这种行为是不可接受的。


请查找负载测试数据:

测量输入电压
(五)
输入电流测量值
(a)
电子阻性负载
(Ω)
测量电压
负载侧
(五)
测得的电流
负载侧
(a)
12 0.10. 空载 11.99 0
12 4.94 2.4 11.623. 4.84
12 9.50 1.2. 11.26 9.38
12 13.78 0.8 10.929 13.66
12 17.80 0.6 10.60 17.68
12 20.81. 0.5 10.35 20.70

我们感谢您帮助确定电压变化的原因以及为提高电路性能提供的任何建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Purushotam:

    我希望 VIN 实际上为 12V、并且在施加更高负载时它不会下降。

    要验证控制器是否正常工作、

    DGATE 和 HGATE 的 VGS 应为 10V+

    此致、

    Shiven Dhir