This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:查询

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526795/ucc28951-queries

器件型号:UCC28951

工具/软件:

您好 Mike:

1.提供的 Excelsheet 计算器提到 Dmax 为 0.66?  数据表指出它可以上升到 95%。 我们可以根据我们的要求手动调整占空比吗?

2. Excel 工具在计算 Lmag 时考虑输出电感电流的 20%纹波,是否可以考虑 40%纹波电流? 对转换器运行的总体影响是什么? 如果我考虑 40%的纹波、OTS 部件是现成的。

3.can 我考虑 10%的纹波电流? 对转换器运行的总体影响是什么? 如果我考虑 10%的波纹,那么 OTS 部件是现成的?

4.此外, Excel 工具在考虑典型电压而非最小电压的情况下计算 Lmag 值。  我认为需要在计算表中进行更正。

5.

 

根据您的建议、我将用 Dmax 代替 Dtyp、Vin min、以代替上述公式中的 Vin 来计算磁化电感、正确吗?

6.  

我用 dmax 代替 dtyp、在上述公式中计算输出电感值、是否正确?

7.共享两个 Excel 工作表,请告诉我是否需要进行任何更正。 请检查文件。 尤其是 24V 型号的环路响应值。   

e2e.ti.com/.../2376.SLUC222E-_2D00_–63277-R05_5F00_12V.xlsx

e2e.ti.com/.../SLUC222E-_2D00_–63277-R05_5F00_24V.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     1:Excel 工具设置最大占空比来计算变压器匝数比。  如果没有将最大占空比限制为 66%。  该器件仍可实现 95%的最大占空比(通常为 95%)。

    2:您可以设计输出电感器以实现 40%的纹波电流。 这将导致设计在 20%负载下的临界导通状态下运行。  这意味着、与设计的 20%纹波相比、您需要在更高的负载下关断 SR。

    3:如果您要将输出电感器纹波电流调整为 10%、即 O.K。实际上、您将在 5%负载下以临界导通运行。

    4 和 5: 我查看了这方面的应用手册、思路是将磁化电感电流调整为小于反射输出电流的 50%。  这是为了避免控制磁化电流而不是输出电感电流。  如果使 Lmag 过小、可能会导致设计行为异常。  我认为您是对的、您可以使用最大占空比和最小输入电压来计算 Lmag。  您可以手动执行此操作、并在 Excel 工具中输入所用的值。

    6: 这是正常的

    1. Excel 工具可帮助您审查设计。 它还与应用手册 slua560 一起提供、可在以下链接中找到。  建议使用介于建议值+/- 5%范围内的值。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

     

    此致、