This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:UC2825dwm

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526531/uc2825-uc2825dwm

部件号:UC2825

工具/软件:

你(们)好

我们正在温度室中测试我们的开关整流器。 UC2825 产生连接到 MOSFET H 桥的 PWM。 整流器在无任何负载的情况下打开。 我们提高了 70°处的温度室、并注意到整流器在此温度下会旋转。 我们将温度降低几度、然后整流器重新启动而不会损坏。 问题:UC2825 内部是否有任何温度保护?

非常感谢

Roberto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要了解您的陈述和描述、请提供您的电路。