This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:有关完成学习周期后的问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525009/bq28z610-r1-questions-about-after-completing-the-learning-cycle

器件型号:BQ28Z610-R1
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

我在之前制作的黄金映像中存在测量问题、因此我目前在查看“slua903_成功学习周期“文档后制作了一个新的黄金映像。

我认为现在学习循环已结束、更新状态已更改为 06、但我在这里有一些问题。

1.在文档中的 5.conclusion 条目中,它表示在保存 golden 文件之前将更新状态更改为 02。


 1-1) 黄金文件是否为黄金映像?
 1-2) 更新状态未更改为 06 -> 02 是否有办法?


2.是否有办法审查所创建的黄金映像的有效性?
(对于以前制作的黄金映像的电池,电量监测很奇怪。 例如、电量监测在 3 分钟内变为 87%-> 100%、在 1 分钟内变为 17%-> 0%)

此致、

ChaeWoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请勿将 Update Status(更新状态)更改为 02。 请将更新状态保留为 06。  

    是的、黄金映像==黄金文件。  

    如果您看到新黄金映像上出现 SOC 跳变、请发送您的数据以供我们审核。  

    此致、  

    Jonny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    我想提供我的数据并提出其他问题。 抱歉一次发送这么多的询问 — 似乎有一个重大的时间差异我们之间。 提前感谢您的帮助。

    1.我附加的日志文件,我们在其中观察到测量值跳跃(从 29%到 33%,从 94%到 100%)。 日志仅包含充电数据;当前正在提取放电数据。 此外、我们还会附加化学 ID 信息和充电过程中使用的黄金映像。 我们希望您的评论.

    2.由于这些电量计跳跃正在发生,我们认为在将黄金映像应用于生产电池之前,可能需要测试电量计是否正常运行。 您是否有推荐的测试方法?

    3.根据文档 sula903_实现成功的学习周期、一旦更新状态变为 0x06、学习周期即视为已成功完成。 它还提到、在这之后再执行一个充电放电周期会将 Update Status 从 0x06 更改为 0x0E。 是否应该在将使用电池的实际器件上执行最终的充电放电周期?

    4.我有一个关于 BQStudio 数据存储器中 SOC Flag Config 部分的问题。 根据 bq28z610-R1 的 TRM、可以在某些条件下将位 TC、FC、TD 和 FD 配置为置位或清零。

    4-1) 例如、是否可以同时启用 TCSETRSOC 和 TCSETVCT?

    4-2) 如果 FCSETRSOC = 1 且 FC 的 RSOC 阈值设置为 100%、则 RSOC 需要达到 100%才能设置 FC 位。 但在开始时、不需要设置 FC 位才能使 RSOC 达到 100%?

    5.我对数据存储器中的“电压参数“一词有疑问。 术语电压是否与 FD 标志相关? 我的理解是、如果满足以下任一条件、则认为电池为 0%:

    • FD 位被置位

    • 电池电压达到术语 Voltage thresholde2e.ti.com/.../TI-forum-informations.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chae、

    我们已收到您的更新、正在努力处理您的回复。

    谢谢您、
    Alan