This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:TPS74612PQWDRVRQ1

Guru**** 2534780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524678/tps746-q1-tps74612pqwdrvrq1

器件型号:TPS746-Q1

工具/软件:

您好团队:

在我们的设计中、我们使用的是 TPS74612PQWDRVRQ1 IC、您能查看设计并向我们提供反馈吗?

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    该电源的预期负载是多少? 3.3V -> 1.2V @ 1A 在器件中耗散的功率超过 2W、如果以很大一部分额定电流使用该电源、则可能会出现散热问题。  

    我唯一的其他评论是、此器件的可订购器件型号适用于开漏 PG、需要通过 10kΩ~ 100kΩ 范围内的电阻器上拉该器件。 我看到该电阻器未组装、但对于 BOM、它不应该是 0Ω。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    LDO 的最大电流将~0.4A。

    2.根据它提到的数据表  

    “对于开漏版本、如果未使用电源正常功能、请将此引脚接地或保持悬空“

    所以,你可以提供这方面的澄清!

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    在 400mA 处、器件仍将耗散 840mW、如果 PCB 布局与 JEDEC 高 k 电路板布局布线类似、则这相当于大约 67°C 的结温升。 如果最高环境温度小于 150C - 67C = 83C、这不是问题。  

    [报价 userid=“628460" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524678/tps746-q1-tps74612pqwdrvrq1/5862928 #5862928“]

    “对于开漏版本、如果未使用电源正常功能、请将此引脚接地或保持悬空“

    [/报价]

    我知道、在此构建/原理图实现中、电阻器不会填充、从而使 PG 悬空。 我的意思是、如果在未来的版本中确实需要安装上拉电阻器、则 0Ω 不是合适的电阻器值、因此我建议在这种情况下选择一个处于正确范围内的电阻器、而无需选择新的电阻器值。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    1.我错过了一个主要的事情、我们的设计中有 2 个 LDO 和 ( 每个 LDO 都将提供~200mA。)

      因此、2 个 LDO 的组合输出为~400mA。

    2.获得开漏版本的上拉点,即如果我们考虑安装电阻值应该在 10kΩ  ~ 100kΩ 范围内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    我懂了。 在这种情况下、我对热性能没有顾虑。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的及时回复!

    此致、

    Tirthal Patel