This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:LM61460AASQRJRRQ1

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521992/lm61460-q1-lm61460aasqrjrrq1

器件型号:LM61460-Q1

工具/软件:

您好团队:

在我们的设计中 ,我们将使用 LM61460AASQRJRRQ1 IC ,我们创建了设计,您可以查看它。

输入电压:5V 至 36V

输出电压:3.3V

Iout:5A 至 5.5A

您还能告诉我们 IC 的功耗。

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal Ji:

    请参阅我的评论/问题:

    1.电感值太低 — 对于 400kHz 和 3.3V 输出 — 建议的电感值为 4.7uH。  

    2.确保输入 EMI 滤波器已适当阻尼。  

    3.关于热性能 — 您可以参考 WEBENCH 了解 IC 中的功率耗散。 请参见示例: webench.ti.com/.../SDP.cgi


    满载条件下 (5.5A @3.3V)- 12V in 下的功耗约为 1.76W、5V 下为 1.73W;36V Vin 下为 2.25W。  
    有关最高环境温度与输出电流间关系的更多信息、请参阅数据表中的第 10.2.2.1 节和图 10-2。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taru Ji,

    请根据您的建议查找更新设计文件:

    此外、我还附加了设计的 BOM:  

    e2e.ti.com/.../DC-BUCK.xlsx

    您能告诉我您的反馈吗?

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    我们有任何更新吗? 我已经更新了设计,您可以提供反馈!

    e2e.ti.com/.../7823.DC-BUCK.xlsx

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal Ji:

    “你听我说。“ 我唯一建议的是确保适当阻尼输入 EMI 滤波器。  

    您可以参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/snva538; https://www.ti.com/lit/pdf/slua929

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taru Ji,

    感谢您的及时回复!

    此致、

    Tirthal Patel