This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5864:关闭 LP5864 的广播

Guru**** 2406900 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525982/lp5864-close-the-broadcast-of-lp5864

器件型号:LP5864

工具/软件:

您好的团队:

现在的问题是可以通过两种方法定义 LP5864 的从器件地址:独立地址和广播地址。 但是、现在存在一个问题、我怀疑我的另一个 I2C 外设器件的从器件地址恰好与 LP5864 的广播地址相同、从而导致冲突。 (这意味着我最初想读取和写入另一个 I2C 器件、但错误地将数据发送到 LP5864 的广播地址)。 我想知道是否有办法关闭 LP5864 的广播部分? 我控制 LP5864、只需使用定义的独立从设备地址

此致!

光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iris:

    通过下拉 IFS 终端来选择 I2C 接口时、无法禁用广播模式。

    我可以考虑的一种方法是、如果不与 LP5864 通信、则使用 GPIO 端口将 IFS 端子拉至高电平。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix S á、

    您是否说过、如果我需要初始化另一个与 LED 驱动器广播模式冲突的驱动器、我需要首先禁用 LED 驱动器的 IIC 模式、即增加 IFS 端口? 但我的其他驱动程序也需要使用 IIC 通信、它会影响它吗?

    此致!

    光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iris:

    当 LP5864 的 IFS 被拉至高电平时、LP5864 的 SCL/SDA 将切换到两个输入引脚 SPI_CLK/SPI_MOSI。 我想这不会影响 IIC 通信。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    我理解当提出 LP5864 的 IFS 时、它只会影响 LP5864 的 IIC 通信、不会影响其他驱动器的 IIC 通信、对吗?

    此致!

    光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    我理解当提出 LP5864 的 IFS 时、它只会影响 LP5864 的 IIC 通信、不会影响其他驱动器的 IIC 通信、对吗?

    此致!

    光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iris:

    是的、它 不会影响其他驱动程序的 IIC 通信。

    此致、

    Felix