This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM81033:有关脚部图 CAD 数据的问题。

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM81033, TPSM83102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521423/tpsm81033-question-about-foot-pattern-cad-data

器件型号:TPSM81033
Thread 中讨论的其他器件: TPSM83102

工具/软件:

大家好:

我的一个客户 想要评估 TPSM81033 的新产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
它们需要 TPSM81033 脚图  CAD 数据用于 Altium。
您有 CAD 数据吗? 或者、您有任何发布计划吗?  

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    工程师不在办公室。 请等待星期二回复 

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    非常感谢您的答复。

    我明白了。 我将等待您的团队回复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我想您可以在后面的链接中找到 CAD 文件。

    https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=TPSM83102&package=SIU&pin=8&sid = 01794691974f0043ef210d7422a803072001306a007e8&c=1

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    非常感谢您的答复。

    但 URL 中的 CAD 数据用于 TPSM83102。
    客户需要  TPSM81033 脚图  CAD 数据。
    TPSM81033 的以下 Ultra Librarian 站点指出 EDA 模型尚不适用于此器件。

    TI 的 Ultra Librarian

    您是否知道 TPSM81033 脚部阵列 CAD 数据何时可用?
    如果 CAD 数据已经完成、您能否将其发送给我?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    哦、我犯了个错误、我会转发给负责该设备的同事。

    善良的提醒,该设备的专家是在未来几天外出,并在下周回到办公室,可能会有回复的延迟.

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    非常感谢您的答复。

    我 明白了、您能尽快给我提供 CAD 数据、因为客户需要它来进行新的 PCB 设计。  

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    对于此 E2E 主题、我是否还需要采取任何措施?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    非常感谢您的确认。

    是的、我正在等待 TAO 或他的同事关于  TPSM81033 脚型  CAD 数据的回答。

    我们的客户需要尽快。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请检查所附文件是否为所需文件。

    如果您发现任何问题、Juts 会让我知道。

    e2e.ti.com/.../TPSM81033.PcbLibe2e.ti.com/.../TPSM81033.SCHLIB

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rei:

    非常感谢您发送 CAD 数据。

    我们的客户检查了 CAD 数据。
    他们发现了一个问题。 他们也有一个请求。

    您能看一下随附的文件吗?
    您能给我答复吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

    e2e.ti.com/.../FootPrintProblem061025.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    根据客户的反馈、我修改了 引脚 3 和引脚 6 的焊锡膏形状、使其与数据表中的形状相匹配。

    e2e.ti.com/.../5466.TPSM81033.PcbLib

    关于阻焊层开孔的尺寸、优选的“非阻焊层“意味着开孔尺寸不小于金属尺寸。 且开口尺寸为“ 0.05(最大值) 全部为“、不是 0.05 min 或 0.05 typ。 因此、常用的方法是使阻焊层开孔尺寸与金属相同。  如果客户喜欢 0.05 距离、请直接在封装文件上进行修改。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    非常感谢您的支持。

    我向他们发送了修改后的 CAD 数据、并向他们解释了您所说的内容、他们理解了这些内容。

    他们将开始使用 CAD 数据设计自己的电路板。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。