This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:TPS3899DL31DSERQ1:故障分析请求

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525759/tps3899-tps3899dl31dserq1-failure-analysis-request

器件型号:TPS3899

工具/软件:

您好团队:

需要快速回答以下主题、

我无法从您的反馈中得到对以下陈述的明确回答、

“在这种情况下、在达到 700mV 的 VDD POR 阈值之前、向 IC 施加 SENSE 电压、这是正常运行指定的最小值。 虽然我同意这可能位于 IC 运行的“未定义“区域内、但请务必注意、数据表中未指定此行为为“禁止“。 因此、这不是导致异常行为的原因。

根据下面的数据表时序图和我们的应用中使用的配置 (CTR 开路或 NC)、IC 的复位应在 380µs(最大延迟)内变为高电平、根据数据表值((tSTART = 300µs 最大值+ TD =<xmt-block4> 80µs</xmt-block> 最大值)、 80µs、甚至在 VDD 电源之前施加的检测信号。

谢谢你

e2e.ti.com/.../RE_5F00_-Failure-Analysis-Request.msg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、  

    感谢您的联系。 我很乐意为您的查询提供帮助。  

    VPOR 基本上是 RESET 可能会根据 VDD 和 SENSE 引脚电压做出反应的最小 VDD 电压。 根据高电平有效或低电平有效器件、器件将相应地保持。  

    您似乎在要求低电平有效器件行为。 如果没有 CTR 电容器、正如您突出显示的那样、它应该自行拉高(如果 SENSE> Vit & VDD > VDD (min))。 您的理解是正确的。

    希望这一点得到澄清、  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表图 6-1、您能否澄清在 VDD 电源不出现问题(下面随附的波形)之前施加的感测信号?

    在我们的设计中、在达到 700mV 的 VDD POR 阈值(这是正常运行指定的最小值)之前向 IC 施加感测电压。 虽然我同意这可能属于“ 未定义 “区域的 IC 运行、请务必注意、数据表未指定此行为为“禁止“。  数据表中的图 6-1。

    根据数据表中的时序图图图图 6-1。 根据数据表值 (tSTART = CTR max + TD = IC 80µs max)、VDD 电源之前施加的偶数检测信号、300µs 的复位应在 380µs(最大延迟)内变为高电平。

    请澄清?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、  

    可在 VDD 之前施加检测电压。  

    我从团队那里了解到、TI 已经对该器件进行了 FA 分析、根据工作台和 ATE 结果、该器件似乎很好。 我不确定导致此行为的原因、但您的理解是正确的。  

    如果您想从电路板中移除 IC 并对其进行测试、我建议使用我们的评估模块进行进一步分析。   

    TPS3899EVM  - TPS3899  评估模块 (EVM) 是一款用于评估 TPS3899 产品 (6 引脚电压监控器和复位 IC) 的平台

    即使复位没有自行拉取、您也可以让器件运行 (VDD > VDD_MIN 和 Vsense > Vit-)。 以确保没有大的延迟。

    您是否只有一个单元具有这样的行为?