This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:噪声注入

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526805/tps7a57-noise-injection

器件型号:TPS7A57

工具/软件:

你好 — 我有一个奇怪的问题。
我目前正在尝试描述我们的 IC 并尝试将其推向失败。
我们目前由 TPS7A57 供电 — 我想以某种方式在输出端 (进入 IC 的输入端)产生噪声以对其施加应力。
我的想法如下 -  
-有某种噪声源,可能是函数发生器和某种变压器升高电压,并通过电容器传递到 LDO 的输入(增加噪声 LDO 看到的)或 LDO 的输出(增加噪声到 IC 看到的 — 这是可取的)
模拟设计不是我的 Forte — 因此我想在修改现有 TPS7A57 电路时寻求一些帮助、看看我可以做什么。
我假设输出端最好注入噪声、因为可能没有 LDO 滤波器任何东西。
在输入端或输出端是否有 TI 使用的优选或成熟的方法?
感谢您的观看!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harrison:

    我们没有根据应用需求向系统注入噪声的标准化方法。

    在本例中、具体取决于要注入的噪声频率。 对于低频噪声(大约小于 1MHz)、我会将函数发生器的噪声直接注入 NR/SS 引脚、因为它连接到 7A57 内误差放大器的正输入、从而直接调整 LDO 尝试调节到的基准电压。 但是、对于较高频率的噪声、误差放大器没有处理该噪声的带宽、因此最好在 LDO 的输出端注入噪声。 我不会将噪声注入 LDO 的输入端、因为 PSRR 会强衰减该噪声(频率变化,但衰减约为 40-80dB)。

    就噪声生成而言、我认为只要函数发生器电容耦合到 NR/SS 引脚就应该足以产生噪声。 由于升压超过~6.5V 会超过 LDO 的绝对最大额定值并可能损坏器件、因此我不能完全确定为什么需要升压变压器。

    此致、

    Aden Taylor