This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:TI 数据表未显示输入电容器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61322, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521302/tps61322-ti-data-sheet-does-not-show-input-capacitor

器件型号:TPS61322
主题: TPS61299 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI 专家!

我尝试为公司的设计选择 PCB 非常小的开关稳压器。 我已经评估了许多监管机构,并阅读了许多在互联网上的文章。 所有稳压器都有一个输入电容器 C1。 这包括许多 TI 稳压器。 但 TPS61322 没有 C1。 数据表中未提供任何说明。 我想使用这个稳压器、但由于缺乏解释而不愿意使用。 请 TI 专家解释一下。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Singh

    工程师不在办公室。 请等待星期二回复 

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以使用 10uF 0603 电容器作为参考。 与 TPS61299 数据表的建议类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用输入电容器是安全的。 但为什么数据表中没有显示它呢?  必须有一个原因...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AB:

    很抱歉让您困惑。数据表和 EVM 用户指南图中的详细设计原理图、包含输入电容器。 转换器必须使用输入电容器。  

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin、

    我研究了整个数据表 (DS)。 第 8.3.1 节中显示的两个电路在我的设计中不适用。

    我有一节镍氢电池 1.25V - 1.2V。 我需要将其升压至 3.3V 来为包括 MCU (BLE CC2340) 在内的整个器件供电。 器件中所有元件根据 DSS 确定的电流为 65mA 最大值 (比方说 100mA 更少。) 因此、我选择了 TPS613221A。在这种情况下、第 8.2.1 节中所示的电路适用。 并且该电路没有任何输入电容。 外推的效率(图 8-8)在 100mA 电流下仍显示约 80%。 器件通常应消耗约 50 –55mA 的电流。

    程度。 我会按照我们的建议使用输入电容器。 但我的问题仍然存在 — 为什么 DS 没有显示任何 C1、而所有其他稳压器都显示。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AB:

    我们将在下一版本中更新数据表。 谢谢。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 此问题已解决。