This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM431:系列: T0 431 系列封装: LM431(LP )| 3 引线:成型引线封装:卷带包装

Guru**** 2527350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526212/lm431-series-lm431-series-package-t0-92-lp-3-lead-formed-lead-packaging-tape-and-reel

器件型号:LM431

工具/软件:

我们应按照以下要求从 TI 订购的完整 MPN  

或任何替代等效器件  

系列:LM431 系列

包装:T0-92 (LP)| 3.

铅:成形铅

包装:卷带包装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohd:

    对于 0°C 至 70°C、请 使用 LM431ACZ/LFT3

    对于–40°C 至 85°C、请使用 LM431AIZ/LFT1

    仅适用于 2%初始精度器件。   

    请告诉我这是否符合您的要求。   


    谢谢你  

    Julie