This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:浪涌电流限制

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526305/tps1h000-q1-inrush-current-limit

器件型号:TPS1H000-Q1

工具/软件:

大家好、我对 IC 的浪涌电流限制有疑问。

我们已针对我们的应用将电流限制设置为 150mA 典型值。 该技术提到、快速跳变响应时间小于 1µs。 假设在启动期间、如果浪涌电流限制达到 200mA、开关是否会关闭? 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesica、

    此开关不应关闭。 只要不超过热阈值、器件就应保持正常运行并仅钳制电流。

    澄清一下,快速跳变保护仅在硬接地短路情况下使用,以便在进行限流闭环之前关断输出 — 这不适用于启动。

    BR、

    AVA