This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:在睡眠期间至唤醒事件 VSOUT1 电源锁存到 2.5V(而不是 0V)、并且在发生除电源复位以外的唤醒事件时不会恢复。

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524651/tps65381a-q1-during-sleep-to-wake-up-event-vsout1-supply-latching-to-2-5v-instead-of-0v-and-not-recovering-on-wake-up-event-other-than-power-reset

器件型号:TPS65381A-Q1

工具/软件:

进入睡眠模式的步骤如下:

----- 关闭 VDD5(以确保 CAN 睡眠)>通过写入 7D (WR_CAN_STBY) 进入 STBY 模式  

a) 唤醒序列

上电复位:  

-通过发送 PM_CMD_EN_ALL 命令 (0x7B15u)> PM_EnableVDD_SEN_5V () 来启用所有电源  

IGN 或 CAN 唤醒:  

PM_EnableVDD5()>PM_EnableVDD_SEN_5()  

问题说明 —  VSOUT1 电源锁存到 2.5V 而不是 0V、并且在发生除电源复位以外的唤醒事件时不会恢复

请提出适当的解决方案:

 电路-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    看起来您当前已经在跟踪配置中配置了引脚。 发生此问题时、VDD5 上的电压如何行为?

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此采集是在我禁用 5V VDD(大约延迟 350ms)、然后在发送 7D 命令之前重新启用大约 3.5ms 后进行的。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    是否有任何器件连接到 VSOUT1? 我想知道是否有其他电源或连接到该引脚上的不同 GND。

    此致、

    Michael Hernandez