This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为 ESP32-S3-WROOM-1 配置 BQ25190 降压转换器为 3.3V 默认输出而不使用 I²C μ s

Guru**** 2374150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25190
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526549/configuring-bq25190-buck-converter-for-3-3v-default-output-without-i2c-for-esp32-s3-wroom-1

部件号:BQ25190

工具/软件:

我正在设计一个 PCB、使用 BQ25190 为 ESP32-S3-WROOM-1((3.3V、500mA 峰值)供电。

我需要为 ESP32 提供 3.3V 电压、并需要配置 BQ25190 来提供在 PCB 布局期间指定的该电压、以避免初始 i2c 编程。

数据表未指定默认 BKOUT 电压。 是否有办法使用外部元件(例如电阻器)或其他硬件方法将 BKOUT 配置为 3.3V?

如果不兼容、则是否存在任何介于 3.0V 和 3.6V 之间的微控制器输入范围内兼容的默认电压((500mA 峰值)?

其实,你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为附录 — 最终,我更倾向于使用 LiPo 电池的全范围可用电压来供电、因此对降压/升压转换器也很感兴趣。

    我得到的印象是、我需要使用可耐受 5V 电压的小型微控制器来管理连接到 SYS、它将通过 i2c 发送初始配置以设置我需要的电源轨 — 首先为 espressif 部分发送 3.3V 电压、然后在需要时为连接的摄像头发送 2.8V 和 1.5v 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该注意:我已经通读了另一个线程 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484104/bq25190-register-setting-initialization-issue-in-bq25190/5701768#5701768 中的响应 、我仍然不清楚的器件是、在对任何稳压器@ 3.3V 进行任何调节之前是否需要通过 i2c 指定 BUCK_VOUT — 数据表似乎说它是 i2c 指定的。

    感觉像鸡肉和鸡蛋问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如中所述、默认降压输出电压可通过电阻器进行配置、如表所示。 这不需要调节任何 I2C 通信、因为它使用默认寄存器值。

    默认的 BUBO 电压为 4.8V、这需要 I2C 通信以在每次 POR 后更改调节设定点。 LDO1 和 LDO2 的默认电压分别为 1.8V 和关断电压。

    此致、

    Juan Ospina.