This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25190:I2C 引脚 — 它们是否可耐受 5 伏电压?

Guru**** 2553270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526660/bq25190-i2c-pins---are-they-5-volt-tolerant

部件号:BQ25190

工具/软件:

数据表中提到“所有其他引脚“的绝对最大额定值为 5.5V — 假设这包括 I2C 引脚是否安全?

场景 — 从 SYS 为可耐受 5V 电压的微控制器供电、并设置 I2C 与 SYS 轨电压相同的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这些引脚可耐受 5V 电压。

    此致、

    Juan Ospina.