工具/软件:
您好、
我有两个问题:
-
根据数据表、寄存器应复位为其默认值。 但是、在此复位过程中、输出似乎会暂时关断、从而导致微控制器停止运行。 这是预期行为、还是其他因素触发了关断?
-
快速充电电流定义为 ICHG_CTRL× 1.25mA 。 才能得出充电电流为 170mA 、我设置了 ICHG_CTRL 最终目的 0x88 。 但是、实际充电电流不会超过 84mA 。 何时 ICHG_CTRL 在下面进行设置 0x43 、电流会正确调整、但会将其增加到更远的位置 0x43 没有影响—电流保持上限 84mA 。 数据表中提供的 ICHARGE_RANGE = 0 ,它应该可以达到 318.75mA 、但我只能联系 84mA 。 是否会涉及另一个限制因素?
谢谢、
Alireza