This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601A-SP:7V 输入和 5V 输出

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS50601A-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526007/tps50601a-sp-7v-input-and-5v-output

器件型号:TPS50601A-SP

工具/软件:

您能帮助我提出一些想法吗? 在我们之前的设计中、我们已成功使用 TPS50601A 在 5V 输入下生成 1V 至 3.3V 的输出电压。 目前、我们面临新的限制、需要使用 7V 输入并获得 5V 输出。

根据数据表、该器件支持 3V 至 7V 的输入电压。 但是、如果您能指导我们如何确保此配置(特别是使用 7V 输入来实现 5V 输出)长期运行是否可靠、我们将不胜感激。

非常感谢您提供的任何见解或建议。

此致、
Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    由于 TPS50601A-SP 的额定电压为 7V、因此从 7V 到 5V 不应该造成问题、我对这些 VIN/VINC VOUT 级别下的可靠性没有任何疑问。

    我们确实有一个新器件 TPS7H4012 (6A)、如果您正在寻找具有更高 VIN 范围的器件、其额定电压为 4.5V 至 14V VIN。

    此外 在与 TPS7H4012 相同的 VIN 范围下、高达 12A 的 TPS7H4011 和高达 3A 的 TPS7H4013。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您发送编修。

    我想我们  之后会使用 TPS7H4011。 是否对所有这些空间进行了分级? 我在 TPS7H4011 上看到 封装是 CFP30。 但我想确保我们可以在太空中使用这些器件。 另一点、我发现 Webench 不支持这些功能、对吧?  

    谢谢您、

    Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vlad、

    是的、TPS7H4011 专为航天应用而设计。 飞行等级器件型号 (5962R2122101VXC) 为 QML V 类、具有产品页面上提供的 SEE、TID 和 NDD 报告。

    该器件很快还将采用耐辐射塑料封装(QML P 类)和 航天 EP (-SEP) 抗辐射版本

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vlad、

    要回答您的其他问题、webench 不支持这些器件。  

    对于仿真需求、可在产品页面中下载 SPICE 和 SIMPLIS 模型。

    谢谢、

    Andy