This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HVQML:热性能信息

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM137QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525735/lm117hvqml-thermal-information

器件型号:LM117HVQML
主题中讨论的其他器件:LM137QML

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

数据表第 4 页中的热性能信息未提及金属 CAN 封装的具体情况。

您能否帮助验证哪个热指标属于 CAN 金属封装?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 TICEC、

    在我调查热参数时、请再留出一到两个工作日。

    此致、

    丹尼尔·E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 TICEC、

     LM117HVQML 具有与 LM137QML 相似的散热特性、并且与金属 CAN 封装类似。

    从 LM137QML 的散热信息中、我们可以关联 LM117HVQML 的规格 、如下所示:

    热指标 K0002C 转金属罐 NDT003A  连接金属罐
    θJA — 静止空气 39°C/W 186°C/W
    θJA - 500LF/min 气流 14°C/W 64°C/W
    θJC μ s 1.9°C/W 21°C/W

    此致、

    丹尼尔·E.