This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM431:对于采用 TO-92 成型引线的 LM431C、哪个器件型号是正确的?

Guru**** 2531030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526052/lm431-which-is-the-correct-part-no-for-lm431c-with-to-92-formed-lead

器件型号:LM431

工具/软件:

尊敬的支持部门:

客户正在寻找的产品  

系列:LM431 系列
包装:T0-92 (LP)| 3.
铅:成形铅
包装:卷带包装
我检查了 TO-92 封装、下面是有效的器件型号、但对于 LM431C、哪一个器件型号是 LM431C 成形铅 (kink) 类型?  
LM431ACZ/LFT3
LM431ACZ/LFT4
LM431ACZ/NOPB
LM431AIZ/LFT1
LM431AIZ/NOPB
LM431BCZ/NOPB
LM431CCZ/NOPB
LM431CIZ/J7002806
LM431CIZ/NOPB

此致、

KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KPK:

    感谢您的提问!

    在当前可订购的器件中、这些器件都不具有成型引线选项。

    请参阅下面的更多公约信息:

    NOPB =直线导线 批量 电池组

    IF 卷带包装 =仅成形导线

    M =盒装、形成引线

    LFT =国家体形尺寸(稍大)+共晶芯片连接

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    这是否意味着我只能找到:  采用成型引线封装的 LM431AIZ/LFT1、LM431ACZ/LFT3 或 LM431ACZ/LFT4?  

    LM431C 没有形成引线选项、是这样吗?

    此致、
    Felix  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    正确。 由于 LM431AIZ/LFT1、LM431ACZ/LFT3 和 LM431ACZ/LFT4 采用卷带包装、因此它们形成引线封装。 请记住、LFT 表示国家身体尺寸。

    任何带有卷带包装的订购选项都只提供成型引线、以/NOPB 结尾的可订购器件型号(可能以散装,管装等形式提供)都将采用直线引线。

    遗憾的是、LM431C 没有现成的引线选项。

    此致、

    Andrew Li