This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:TPS25750EVM

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526671/tps25751evm-tps25750evm

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25750EVM

工具/软件:

您好、  

是否仍支持 TPS25851? 我在某些分销商处看到、此器件不再发货。  

如果不支持、 可选择的选项是什么?

Karl Schroedinger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉: 应为“TPS25751EVM “

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    是、TPS25751EVM 仍然受支持。 我们最近遇到了 EVM 库存不足的问题、因此一些经销商将其标记为已停产。 我们正在努力为 EVM 补货、并希望在接下来的一到两个月内将它们送回。

    我们目前没有一个好的替代方案。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我使用了 25751EVM 来加载 EEPROM。

    我也可以使用旧的 TPS25750EVM 执行该操作吗?  

    此致

    Karl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    这两个 EVM 都可与 GUI 一起使用以刷写 EVM 上的 EEPROM。

    谢谢。此致、

    Chris