This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4012-SEP:LDOCAP 电压范围(最小值/最大值)

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4012-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526086/tps7h4012-sep-ldocap-voltage-range-min-max

器件型号:TPS7H4012-SEP

工具/软件:

您好:

我的客户询问 VIN=4.5V~14V 时 LDOCAP 电压的最小/最大值是多少。
请让他们知道这一点。

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hirano-San,

    LDOCAP 引脚是内部 5V LDO 的输出。

    当 VIN=4.5V 至 5V 时、VLDO 将约等于 VIN(减去内部 LDO 的某些压降)。

    当 VIN > 5V 时、VLDO 将约为 5V。

    请注意、VLDO 不应加载任何外部电路。

    您的客户是否需要更多具体信息?

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    NEC 想知道 5V 输出精度。
    5V 输出将是 5V +/-多少%?
    NEC 坚持认为、他们需要这些信息才能在 CAD 中生成 TPS7H4012-SEP 符号、但我不太理解这一原因。

    此致、

    K.Hirano



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    由于该引脚不供外部使用、因此我们没有该引脚的精度数据。 它仅用于驱动内部电路。

    如果 NEC 正在寻找最大电压来选择陶瓷电容器额定值、我们可以为此提供绝对最大值/上限。

    谢谢、

    Andy