This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:原理图审阅

Guru**** 2439000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522037/tps650864-schematic-review

器件型号:TPS650864

工具/软件:

您好、

   感谢您查看 PMIC 原理图?非常感谢!

此 PMIC 旨在为  1EG MPSOCe2e.ti.com/.../0574.PMIC_5F00_SCH.pdf 供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您访问 E2E 并分享您的原理图。  
    请注意、原理图审阅的典型周转时间为~1 周。  

    为帮助加快此过程、请 在此处查看并填写原理图检查清单
    我会尽快回复您并提供我的反馈和意见。 谢谢!

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,也许我本周的审查结果,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    有关原理图、请参阅以下注释:

    • FBVOUT1 似乎连接到 Buck1 输出端的一些电阻分压器。
      FBVOUT1 引脚应连接到 BUCK1 输出电容器的正极端子。  
    • GPO3 上的上拉电阻 (PS_POR_B) 通常建议为 100k Ω
    • 否则、所有其他连接和值都正常。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、感谢你的答复     ‘s buck1 使用 EXTFB,我认为它 好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    好的、感谢您指出这一点。 对于 EXT FB、这是可以的。  

    此致、

    Sarah