This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25758, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516535/bq25758-the

器件型号:BQ25758
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ25750

工具/软件:

您好、

我们需要使用 BQstudio 来进行充电器管理、但我们无法  在  BQstudio 中搜索 BQ25758 和 BQ25750、您可以提供 Q25758 和 BQ25750 的固件吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ2575x 在此处链接了一个常见问题解答页面。 在此页面上、您将找到用于下载 bqz 文件的链接。 下载这些文件后、您可以将其添加到 BQStudio 中要填充的正确目录中。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    我们 可以对您的固件使用 BQStudio、但它可以读取寄存器、但不能写入寄存器、因此我们 在数据表中发现“位步长“错误、  

    您能帮助检查它们低于 Bit Step 是否错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    位步长在数据表中是正确的。 您能否更具体地谈谈您所面临的问题? 您如何确定 BQStudio 无法正确写入寄存器? 您是否在屏幕顶部看到设备确认错误?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只是跟进这个问题。 您是否能够写入寄存器?

    此致、
    Michael