This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:写入 BQ2477x 的配置字

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526658/bq24773-writing-configuration-words-for-bq2477x

部件号:BQ24773

工具/软件:

您好:

 我使用 BQ24773 IC 对电池进行充电监测。 我会检测 IC 的 ACOK 输出、以确定是否馈送了交流电压、从而确定电池是处于充电还是放电模式。

馈送交流电(即处于充电模式)后 、我会将配置字写入一次充电。  

同样、当交流断开连接(即处于放电模式)时、我仅将用于放电的配置字写入一次。

但对于上述方法、有时可以看到、在放电模式下、 工作 3 或 4 小时后、放电电流不正确、 (大致为 30mA)、   实际值大致为 200mA。

可能会出现什么问题?

如果我连接交流电源,断开它,即选择充电模式,然后回到放电模式,重写配置字,   然后正确测量实际放电电流。

从上面可以推断出、我们需要定期将配置字写入 IC 以确保正常工作。 是这样的。 我认为只写一次配置字 就足够了。 请帮助您理解并解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    您能提供原理图吗?