This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:电流分流电阻值和静止时的 SOC 跳变

Guru**** 2481715 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524182/bq34z100-r2-current-shunt-resistor-value-and-soc-jump-at-rest

部件号:BQ34Z100-R2

工具/软件:

您好:

我目前正在开发一个 LiFePO₄、该项目使用 BQ34Z100-R2 电量监测计来监测 15S1P μ A 电池组的充电状态。 我已成功完成学习周期、并生成了相应的黄金映像文件。 但是、我注意到当系统处于静止状态时、SOC 跳变了多达 10%。 ChemID 文件由 TI ChemID 团队提供。

该电路板设计有一个 1mΩ 分流电阻器用于电流测量、我可能会怀疑这可能与我观察到的行为有关。 我遇到了一篇论坛帖子(TI E2E 链接)、其中提到建议的最小分流电阻值应为 5mΩ。 但是、BQ34Z100-R2 的参考设计使用的是 1mΩ 电阻、该电阻似乎与技术参考手册相矛盾。

您能否阐明对于静态电流约为 30mA 的系统、最小分流电阻值应该是多少? 此外、使用 1mΩ 电阻器是否会导致我在静止期间看到的 SOC 跳变?

此致、

Etienne Mandeville

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以答复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Etienne:

    通常、我们不建议低于 1M Ω。 但是、我看到、应用在必要时使用了 500 μ Ω 感测电阻。  

    也就是说、通常情况下、检测电阻大小不是导致 SOC 跳变的因素。 有一个位“锁定 0“、启用此功能将防止在静止期间 soc 跳转。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    感谢您的及时答复和有用的澄清。

    目前、我的配置中未启用“Lock 0“。 我将进行必要的调整并继续进行进一步的测试。 我会将此问题标记为相应解决。

    此致、
    Etienne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Etienne:

    听起来不错!

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我仍在测试“Lock_0"配置“配置更改的过程中、并预计下周初提供反馈。

    同时、我想与您确认一下:分流电阻值似乎已从 1mΩ 更改为 2mΩ、以解决一个单独的问题。 您能否确认只需重新进行电流校准是否足够、而不需要新的学习周期?

    此致、
    Etienne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Etienne:

    没问题、请在数据可用后提供。

    是的、您可以交换检测电阻并重新校准、无需进行其他更改。

    此致、

    Diego