This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:电池电压测量的 ADC 精度

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525690/bq34z100-r2-adc-accuracy-for-battery-voltage-measurement

部件号:BQ34Z100-R2

工具/软件:

您好、

根据数据表、最小分辨率为 14 位、得出 LSB 值为 0.06mV。 使用此 ADC 进行电压测量可达到的精度。 数据表中未提及错误详细信息。 因此、请您提供支持、为我们提供精确值。

此致、

Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saravana:

    您测量仪表仅输出 MV 电压精度。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我是否可以考虑电池电压测量的精度为 99%?

    此致、

    Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saravana:

    是的、校准后、电压读数将精确到 mV 以下。

    此致、

    Diego