This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952EVM 的 TS3 引脚中的温度测量问题。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524525/bq76952-temperature-measurement-problem-in-ts3-pin-of-bq76952evm

器件型号:BQ76952
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

我正在测试 BQ76952EVM。 我想从 TS3 引脚获得温度读数为此 、我已将数据存储器中的 TS3 引脚配置为“0b"以“以报告温度(18K 作为上拉电阻)。TS1 显示正确的温度。 但 TS3 引脚仍然显示为–273.2 C。我已经检查了 TS1 和 TS3 上的两个热敏电阻、并发现它完全正常工作(即显示电阻随温度的变化)。 但是、TP8 引脚上没有电压。  

PLS 有人可以解释一下问题是什么、我是否遗漏了一些东西??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarthak、

    感谢您的耐心。

    • 要 进行双重检查、您是否使用“Registers"和“和/或“Registers"选项“选项卡上的“Refresh"以“以确保其正在更新?  
    • 如果 TP8 未读取任何电压、则听起来配置可能无法保持。    在“Data Memory“选项卡中点击“0x0B"和“和“Read All“后、它是否仍为 Write_All?
    • 您是否还尝试过通过 bqStudio 的“Command Sequence“读取 TS3 Config 寄存器进行确认?
      • EVM 用户指南介绍了如何使用命令序列 ( 第 3.8 节命令序列 )
      •  软件开发指南 也可能有助于参阅、以展示阅读方法

    此致、
    Alexis