This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:TPS25940-Q1

Guru**** 2397805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526585/tps25940-q1-tps25940-q1

器件型号:TPS25940-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我将 TPS25940-Q1 用于 3.3V 总线上的 ORing 应用。 我想知道如何为我的应用计算输出电容值。 我想知道 如何计算 Cout 的值。

我的总线电压为 3.3V、负载上的电流消耗将为 400mA 最大值。  

谢谢、此致

北方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudesh:

    COUT 主要由下游负载所需的浪涌电流决定。 除了负载电容器外、通常对于电子保险丝、我们建议在电子保险丝焊盘附近使用额外的 0.1uF 或 1uF 去耦电容器。  

    此致、
    Arush