工具/软件:
您好:
在测试 PCB 与我的同事 Sebastián(谁在这个论坛上发布了几个帖子),电路板上发生了一个大爆炸和随后的火灾发生。
电路板以前工作正常、控制环路参数有一些问题、因此我们可以解决 PCBA 组件的一个大问题。 在这里,板的图片被解雇了。


爆炸在 PTCs (R160 和 R165) 开始、然后电路板的其余部分着火。
通过分析这些元件、我们可以看到它们是 24V 直流/交流电、最大为 30V 直流/交流电、当这些元件实际连接到 230VAC 输入时。 因此、这个组件爆炸是可以理解的。 此处是 器件型号原理图和数据表中 PTC (B59101P1080A062) 的屏幕截图:


设计错误似乎很明显。 Texas Instruments 对此事件是否有任何解释?
此致
Juan Carlos