This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池断开连接

Guru**** 2521940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524224/bq28z610-battery-disconnection

器件型号:BQ28Z610

工具/软件:

您好、

在生产过程中、是否可以在连接电池之前对黄金映像进行编程?

另外、连接电池后、我可以断开连接(只要我只重新连接同一个电池)、还是需要一直保持与电量监测计的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate 您好:

    电量监测计通过电芯输入连接供电、如果电量监测计未连接到电源、它将无法对其闪存任何数据。 您可以用电芯刷写黄金映像、然后断开电芯并将最后一个编程的黄金映像保存在那里。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    该电量监测计也不是由 PACK 引脚供电吗?

    这就是我们所想到的:


    1 — 通过电池组输入供电(电池断开连接)

    2-对黄金映像进行编程

    3-卸下电源并组装装置

    4 — 将电池连接到电量监测计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate 您好:

    我能够确认您仍可通过 PACK 引脚连接到电池电量监测计、由此您可以执行上述步骤。 但是、我会确认在用户端是可能的、但在执行此操作时没有看到任何明显的问题。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的确认。 作为后续问题

    将电池连接到仪表后、是否可以断开并重新连接? (我假设需要一个复位命令)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate 您好:  

    如果可能、在断开/连接电芯之前确认 FET 已断开、然后您可能需要清除任何标志、但不应弹出任何标志。 另一点需要注意的是、RESET 命令不会清除 PF 标志。

    谢谢您、
    Alan