This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:适合我的用例的解决方案

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, LP2951, LM117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526528/bq25798-suitable-solution-for-my-use-case

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: LP2951LM117

工具/软件:

我想了解该器件是否适用于我的用例、或者是否有更适合的其他器件。

用例:

12V - 24V 直流输入。  25W 电源、所以 2.5A @ 12V。

12 伏直流系统电压

3 节磷酸铁锂电池、每个电芯 3.2V、总共 9.6V、充电需要~10.8V。

电池是外部的、可以拔下热电源、但几乎永远不会 这样做。

如果断电、电池用于备用、因此电池将在 99.9%的时间内由直流输入电源运行。  如果断电、它必须能够 在不中断电源的情况下继续使用电池运行。

 无需电池快速充电;理想情况下、充电将以 100mA 或更低的速度进行。

目前、我的设计有一个 12V-24V -> 10.8V 降压转换器、它可以将 10.8V 和/或 电池电压提升 回 12V。   BQ25798 是否可以去掉这两个电路?  即  、BQ25798 除了电池充电所需的 10.8V 之外、还可以接受 12V 至 24V 直流输入、然后提供稳定的 12V 系统电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很遗憾、不会  SYS 输出是 MINSYS 电压(当电池深度放电时)或 VREG 中的较高者。  MINSYS 必须小于 VREG、才能使充电器正确终止充电。  此外、在备用模式下、PMID 引脚上连接到系统的电压等于 VBUS 电压。  您仍然需要 2 个独立的转换器。  TI 没有工作电压高达 24V 的实用低电流充电器。   我认为您的解决方案是最佳选择。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前设计的问题是、我被告知我们要使用的电池有自己的限流能力、所以如果我将电池放在 10.8V 总线上、他们 会控制自己的充电、cc、 CV 等...  这种 情况已不复存在、因此我需要某种电池充电电路。  如果保留 10.8V 降压电路、然后保留 12V 升压电路、您是否可以建议使用 适合处理电池充电的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们的大多数充电器都使用 100mA 作为涓流充电、开始对放电的电池重新充电。  实际上、我们的所有能够采用 24V 输入的充电器都不能调节充电电流、因此它们在 100mA 范围内具有很高的精度、因为它们是用几安培的电流充电的。   如果您只想在 100mA 下充电、并且可以限制采用良好散热封装(由 12-24V 电压轨供电)的直流/直流转换器或线性稳压器的输出电流、那么这足以安全地为电池充电、尤其是 LiFePO4。 例如、我搜索了具有 100mA 调节功能、但具有 200mA 电流限制的 24V 线性稳压器、找到了 LP2951、它采用能够轻松散热的封装。  线性稳压器将以电流限制(或可能的热调节)运行、直到达到设定的输出电压。  没关系。  唯一的注意事项可能是在使用如此大的输出电容器(即电池)时保持稳定性。  很旧的 LM117/317 实际上具有可调节的电流限制。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf

    可能有较新版本的直流/直流转换器或线性稳压器可以控制输出电流、但在快速搜索中、我找不到一个可以接受 24V 输入的版本。   

    BQ25798 可以在 100mA 下充电、但过载、仅用于为电池充电。

    此致、

    Jeff